This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:PSpice 模型和设计电子表格/检查清单

Guru**** 2510825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339983/tps53659-pspice-model-and-design-spreadsheet-checklist

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622TPS53678

您好!

正如我在跟踪支持票据中所提到的,我们正在开发 Intel Xeon D- 1746TER (Idaville)。 为此、 TPS53659和 TPS53622多相 VR 与 CSD95492和 CSD95495功率级搭配使用

(MOSFET)。

我们已与 TI 签署了 NDA。  

对于电源部分仿真、我需要  TPS53659和 TPS53622多相 VR 的 PSPICE 模型。 因此、请分享这些信息、同时还为我们提供相同稳压器的设计电子表格/检查清单。  

 

谢谢!

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:  

    遗憾的是、我们没有适用于这些器件的 PSpice 模型。 我们拥有其核心器件 TPS53678的 SIMPLIS 模型(TPS53659和 TPS53622是内核的旋转)。  

    如果您觉得满意、请告诉我、我可以将问题与设计检查清单一起发送到您的电子邮件中。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya Prem:

    感谢您的答复。

    请分享 SIMPLIS 模型和设计检查清单。

    另外、请分享此 SIMPLIS 模型的任何指南文档、因为我对此不熟悉。

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移至电子邮件~我已发送电子邮件至 raj.kumar@logic-fruit.com、 请确认。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我收到了邮件。

    但缺少附件。

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanya Prem:

    我在这里还是关于 SVID 和 PMBus 地址方面有一个疑问。

    我是指适用于 Idaville (Intel Xeon- D1746)系列处理器的 TI 电源解决方案。

    在参考文档"SN1701022_CSD95420_CSD95484_Idavil_PVNN_NAC_PVCCANA"中、PMBus 的地址以 CC 十六进制形式给出。

    但是 Idaville 数据表没有该 SMBus 地址、它建议将7C 十六进制用于 VNN_NAC 电源。

    这意味着这两个地址是不同的、并且 TPS53622没有用于 PMBus 的7C 十六进制地址选项。

    请告诉我哪个地址是正确的以及如何使用。

    请尽早回复。

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:  

    我正在研究这件事,我会告诉你!  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过电子邮件向您发送了指南和 Simplis 模型。 它应该是器件系列的 Simplis 模型。  

    关于您先前的问题-您从哪里获得这些参考文件?

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanya Prem:

    感谢您分享模型。

    关于我的另一个问题-

    我仅通过 TI 支持获取参考设计 (Barr、Brett) )。

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、  

    当我们有答案时、我们将返回到这里。  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、  

    很抱歉耽误你的时间。 如果您参考了英特尔,我们强烈建议您使用英特尔推荐的任何内容。 有时我们会交替使用7位十六进制地址和8位十六进制地址。 选择 PMBus 地址时、它通常采用十进制形式、因此我建议将十六进制地址转换为十进制以查找它。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya Prem:

    感谢您的答复。

    "我不知道你在胡说什么。"  

    这是 Intel 文档"Idaville LCC 电源设计指南、 参考编号:576513"中提供的 SVID 和 SMBus 地址表。  

    现在、请以 PVDDQ_ABC_CPU 电源为例。 其 SMBus 地址为70h (根据 Intel)、相当于112d。

    现在、如果尝试在 TPS53659数据表(表5-3 PMBus 从器件总线地址)中找出这一点。

    但是我在此表中找不到70h 地址、并且其等效十进制(112d)为我提供了 E0h I2C 写入地址。  

    现在、我将此地址与 TI 针对同一处理器的参考设计原理图进行比较。 它完全不同、如下所示:

    这里是64h (C8h),我不清楚。

    请澄清这种混淆。   

    我甚至无法使用 Intel 的建议地址、因为 TPS53659 (TI)数据表中未提供此地址。

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、  

    TI 数据表中提供了 Intel 建议地址。 有两种类型的十六进制地址。 7位十六进制地址和8位十六进制地址。 我们提供了一个8位十六进制地址。  

    请使用英特尔推荐的任何地址。  

    70h (7位二进制地址)- 1110000

    E0h (8位二进制地址)- 1110000 0 <=额外0  

    您应该能够非常轻松地在 GUI 上使用112d。 让我知道问题在哪里、因为我不清楚这一点。  

    此致!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanya Prem:

    我对 TI 的参考原理图中相同的电源和相同的处理器感到困惑。  

    参考文档名称- "SN1701022_CSD95420_Idavil_PVDDQ_ABC"。

    在本文档中、PMBus 地址视为64h (C8h)、它不同于70h (或112d)。

    请参阅上面的屏幕截图。 希望我的关注对您很清楚。

    问题2:-请注意、 根据英特尔指南、P1V05电源的 SMBus 是84h、相当于132d。  

    如果我查阅 TPS53659的数据表、便无法在列表中找到地址132d (即使最大地址为119d)。

    我还有一个疑问,我会在下次答复中谈及。

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:  

    正如我在之前的答复中所提到的,我将再次要求您 参考英特尔的原理图并按照其进行操作。 我们的材料有时可能已经过时,可能与英特尔拥有或推荐的材料不符。  使用 Intel 作为值参考。

    此外、PMBus 寻址用于 TI 器件、Intel CPU 不利用 PMBus 或 PMBus 上的通信。 因此、这些由 Intel 提供的  PMBus 寻址 是一项建议、具体取决于系统级、可以根据需要进行更改。 您应该严格遵守 SVID 地址、因为这是英特尔的通信协议。 PMBus 地址是建议地址、并不是与 Intel CPU 配合使用的硬性要求。  

    如果您对 PSpice 原理图/布局或 PMBus 寻址有疑问、可重新打开 TT。  

    如果您在此范围之外还有其他问题、请打开一个新主题。  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚