This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:将缩放的 R 和阻抗 Z 读取为0xFF00、这看起来不正确、请在

Guru**** 2535080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353965/bq35100-reading-scaled-r-an-impedence-z-as-0xff00-which-does-not-look-correct-please-help-with-the-same

器件型号:BQ35100

我们将 BQ35100 BMS 模块用于 SAFT LS33600电池。

我们按照以下步骤进入 EOS 模式、然后对其进行测试以获得缩放的 R 和测量的 Z-

1. 将 GE 引脚设置为高电平

2、等待 INITCOMP 位设置为高电平

3.发送电量监测计启动命令

4.将 BQ35100置于 UNSEALED 模式

5.发送新电池命令

6.将 Op_Config_设置为 EOS 配置

7. 发送电量监测计启动命令

8.提供240毫秒的电池压降

9. 发送电量计停止命令

10.读取缩放的 R 和测量的 Z

面临的问题-  

我们 每次在多个电池上读取缩放 R 和测量 Z 的值时、总是读取0xFF00和0xFF00。

请告诉我们需要添加什么、才能获得两个寄存器的正确值。

此外,我们是否需要明确设置电池 chemID? 如果有、 SAFT LS33600电池的 ChemID 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi、

    本应用手册深入介绍了该过程: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    在尝试读取缩放的 R 和测量的 Z 值之前、您应该等待 G_DONE 位设置。  

    是的、您可以设置 ChemID。 SAFT LS33600的 ChemID 为662。  

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在读取缩放的 R 和 Z 测量值之前、我正在等待 G_DONE 位被设置。(很抱歉在所执行的步骤中没有明确提到它)

    我仍然为这两者读取0x0000。 请帮助我完成相同的操作。

    2.是否是   SAFT LS33600的 ChemID 为0x0662?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会在每个命令成功响应后设置 G_DONE 位? 还是仅在 EOS 期间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Oishi、

    是的、在发送"GAGUE_STOP"命令后、在电量监测计完成处理信息后会设置 G_DONE 位。  

    是的、我的意思是0x0662。

    您是否可以从电量监测计收集显示此行为的日志文件? 您是否也可以发送 gg 文件?

    此致、

    尼克·理查兹