Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
我们将 BQ35100 BMS 模块用于 SAFT LS33600电池。
我们按照以下步骤进入 EOS 模式、然后对其进行测试以获得缩放的 R 和测量的 Z-
1. 将 GE 引脚设置为高电平
2、等待 INITCOMP 位设置为高电平
3.发送电量监测计启动命令
4.将 BQ35100置于 UNSEALED 模式
5.发送新电池命令
6.将 Op_Config_设置为 EOS 配置
7. 发送电量监测计启动命令
8.提供240毫秒的电池压降
9. 发送电量计停止命令
10.读取缩放的 R 和测量的 Z
面临的问题-
我们 每次在多个电池上读取缩放 R 和测量 Z 的值时、总是读取0xFF00和0xFF00。
请告诉我们需要添加什么、才能获得两个寄存器的正确值。
此外,我们是否需要明确设置电池 chemID? 如果有、 SAFT LS33600电池的 ChemID 是什么?