This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:寻找有关 BQ25910器件控制原理的建议

Guru**** 2534200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354572/bq25910-looking-for-advice-on-control-principles-of-the-bq25910-device

器件型号:BQ25910

您好、TI!

我正在调查 BQ25910的用法。 我对控制原则很好奇。 这是我的两个问题。

1. BQ25910的数据表中说明了该器件在固定频率下工作。 "固定频率振荡器可在输入电压、电池电压、充电电流和温度的所有条件下严格控制开关频率"。 "控制"一词使我感到困惑。 如果器件在峰值或谷值电流模式控制下运行、则频率是固定的、无需控制。 如果器件在伪固定频率控制(例如自适应恒定开/关时间控制)下运行、则频率似乎无法在满负载下保持恒定。  

总而言之、  BQ25910中使用的控制方法是什么? 我想可选答案有:峰值电流模式、谷值电流模式、自适应恒定导通时间、自适应恒定关断时间。

2.在上述的控制方法中,当占空比为0.5时,电感电流就会变得平坦。 我想知道器件是如何在该占空比区域内运行的。

谢谢。

汉斯·张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    关于1、无 PFM 的平均电流模式。

    关于2、由于采用平均电流模式、环路不使用纹波。

    此致、

    杰夫