请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25910 您好、TI!
我正在调查 BQ25910的用法。 我对控制原则很好奇。 这是我的两个问题。
1. BQ25910的数据表中说明了该器件在固定频率下工作。 "固定频率振荡器可在输入电压、电池电压、充电电流和温度的所有条件下严格控制开关频率"。 "控制"一词使我感到困惑。 如果器件在峰值或谷值电流模式控制下运行、则频率是固定的、无需控制。 如果器件在伪固定频率控制(例如自适应恒定开/关时间控制)下运行、则频率似乎无法在满负载下保持恒定。
总而言之、 BQ25910中使用的控制方法是什么? 我想可选答案有:峰值电流模式、谷值电流模式、自适应恒定导通时间、自适应恒定关断时间。
2.在上述的控制方法中,当占空比为0.5时,电感电流就会变得平坦。 我想知道器件是如何在该占空比区域内运行的。
谢谢。
汉斯·张