This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:无法使用反向操作

Guru**** 2382550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351025/bq25756evm-unable-to-use-reverse-operation

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751

您好!

我正在将 BQ25756 EVM 与 TPS25751 EVM 配合使用。  

我测试了 TPS25751 EVM alon、并且能够灌电流和拉电流。

-我在充电模式下测试了两个测温仪,它是正常的

最后进行反向运行。 我连接的器件要求20V (330R 的小负载(20V 时的60mA))、并且也测试了其他器件。 测量结果是相同的。

Vbus 上向器件发送5V 的时间约为1s、然后电压将降至0V USB_PD 然后重试。 此过程会一直持续到我断开器件。

根据 BQ 充电器的分析:(两个开发套件之间的带状电缆连接良好,电源连接到 J3,默认跳线位置,Vbat 提供的 TPS25751除外)

使用 Regn 为 Drv_sup 供电、充电器根本不会唤醒、没有 regn 电压

使用外部 DRV_SUP 电源、充电器将使 Vregn 执行三个小脉冲、然后稍后重试。 对于栅极信号、看起来它在做补偿检查并且 在它停止之前启动升压操作2ms。

有没有任何想法、对 Devkit 有什么特殊的事可以做、以实现反向操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    此问题是否与您之前发布的另一个问题有关? 请告诉我、以便我知道它们是同一个问题还是不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我创建了这个新问题、因为问题似乎与降压升压比 USB PD 更相关、我将关闭另一个问题、并尝试按照您的建议更改 IC。 感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按推荐的方式更换 IC 解决了我的问题、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您告诉我