主题中讨论的其他器件:BQ25756、 TPS25751
您好!
我正在将 BQ25756 EVM 与 TPS25751 EVM 配合使用。
我测试了 TPS25751 EVM alon、并且能够灌电流和拉电流。
-我在充电模式下测试了两个测温仪,它是正常的
最后进行反向运行。 我连接的器件要求20V (330R 的小负载(20V 时的60mA))、并且也测试了其他器件。 测量结果是相同的。
Vbus 上向器件发送5V 的时间约为1s、然后电压将降至0V USB_PD 然后重试。 此过程会一直持续到我断开器件。
根据 BQ 充电器的分析:(两个开发套件之间的带状电缆连接良好,电源连接到 J3,默认跳线位置,Vbat 提供的 TPS25751除外)
使用 Regn 为 Drv_sup 供电、充电器根本不会唤醒、没有 regn 电压
使用外部 DRV_SUP 电源、充电器将使 Vregn 执行三个小脉冲、然后稍后重试。 对于栅极信号、看起来它在做补偿检查并且 在它停止之前启动升压操作2ms。
有没有任何想法、对 Devkit 有什么特殊的事可以做、以实现反向操作?