This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C52:PSpice 模型

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C52, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347980/ucc28c52-pspice-model

器件型号:UCC28C52
主题中讨论的其他器件: UCC28C43

您好!

我在使用本站点上提供的模型运行 pspice 仿真时遇到问题。

OLB 文件似乎具有错误的 pspice 参考。 更正 OLB 文件后、仿真不会运行。

您能否告诉我、此车型是否已检查并可运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果模型来自 PSpice for TI 库、则该模型应该可以正常工作。 如果来自其他某个地方的模型不知道它是否有效。

    请使用 PSpice for TI 的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、

    正如我在上一封电子邮件中所说的、模型来自您的网站(TI 库)。 请查看您站点上的文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了一下,它起作用了。

    我建议您从 PSpice for TI 获取模型、而不是 TI.com。 主要原因是、PSpice for TI 会经常更新库、而 TI.com 的速度较慢、因此可能存在 TI.com 中的模型尚未更新的情况。  

    当我将 UCC28C52 PSpice 模型放置到仿真电路中时、电路正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    谢谢您的

    讲解。 如何获取 TI 的 PSpice 库? 是否需要安装 PSpice for TI? 我已安装 PSpice 17.4、我实际上不想安装另一版本的 PSPICE、因为它可能会导致冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚从 PSpice for TI 库中选择了 ucc28c52、形成了一个可行的仿真电路。 我不确定如何获得该模型-看来该库已集成到 TI 的 PSpice 中。

    由于 PSpice for TI 对公众开放、我认为一种可能的方法是将其设置到未安装 PSpice 17.4的计算机中、然后将 UCC28C52放置在您的仿真电路中、然后使用17.4将其返回至您的计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我刚刚安装了 PSpice for TI。 用于 UCC28C52的模型实际上是 UCC28C43。 请更新器件页面中提供的 UCC28C52模型和 PSpice for TI 中的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSpice for TI 库更新真的独立于我的支持。 我将看到请求发送到何处。 如果您从 PSpice for TI 中取出器件 UCC28C52、则假定操作正确。 如果您仍然看到器件是 UCC28C43、那么我同意它看起来需要更新。 但我需要知道我将此类请求发送到何处。

    与此同时、UCC28C52和 UCC28C43采用相同的内核设计。 因此、在我们对其进行更新之前、我想您可以使用 PSpice for TI 的器件 UCC28C52进行仿真、因为我不确定这一问题何时能够得到解决、而真正的差异在于 VDD UVLO 和最大占空比。 如果您发现频率不正确、可以调整频率、使其与 UCC28C52相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、在 PSpice for TI 中将器件更改为 UCC28C52后、您能否发送一些调查结果的屏幕快照以支持您在查看 UCC28C43。 在我知道要支持哪个团队后、我可能需要这样做来与支持团队进行沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您 do.no已经很长时间没有通信了、因此不再需要该支持。 我将关闭该主题。 如果您仍需要支持、请提供我要求的内容、以便可以打开该主题。