请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28711 主题中讨论的其他器件: UCC28740
大家好、
有一种通过 HV 引脚启动 VDD 的方法、当 VDD 达到21V 的 UVLO 开启阈值时、控制器将启用、转换器开始切换、启动开关将关闭。
但是有一个问题、我们的数据表未指示 HV 引脚的最小电压、您是否具有该规格的任何经验值?
并且 当高压侧电压较低时、它需要更长的时间来为 VDD 充电。 是否有任何公式可用于显示正时与高压电压与 VDD 欠压锁定之间的关系?

此致
袁帅