This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711 HV 引脚最小电压阈值

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353427/ucc28711-ucc28711-hv-pin-min-voltage-threshold

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: UCC28740

大家好、

有一种通过 HV 引脚启动 VDD 的方法、当 VDD 达到21V 的 UVLO 开启阈值时、控制器将启用、转换器开始切换、启动开关将关闭。

但是有一个问题、我们的数据表未指示 HV 引脚的最小电压、您是否具有该规格的任何经验值?

并且 当高压侧电压较低时、它需要更长的时间来为 VDD 充电。 是否有任何公式可用于显示正时与高压电压与 VDD 欠压锁定之间的关系?

此致

袁帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帅源:

    感谢您对 UCC28711的查询。

    我们无法保证最小电压、因为还没有采集到该值。 但是、根据经验并与其他使用 UCC28740/30等高压启动的控制器进行比较、该控制器的启动电压低至30V。

    启动时间将取决于启动电流和 AUX 绕组上的电容器、I = cdv/dt (dV 将是 UVLO 从关断阈值变为导通阈值)

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我们是否有任何计划捕获高压侧启动 VDD 所需的最小电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的帅源:

    抱歉、我认为可能无法描述这一点、因为这是旧器件。 此外,内部团队已核实,在评估时没有采集到这类参数,因此,此时可能很难做到这一点。  

    谢谢!

    此致、

    哈里什