This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:铅酸电池充电电压/电流过低

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353424/bq24610-lead-acid-battery-too-low-charging-voltage-current

器件型号:BQ24610

您好!

我正在尝试创建基于 BQ24610的12V 铅酸电池充电器:

我使用的电池非常小、只有0.8Ah

  • 感测电阻50m Ω
  • 充电电流设置为300mA、
  • 终止电流50mA
  • 充电电压15V
  • 输入电压20V

该设计似乎在某种程度上可以正常工作、PG 和 stat1处于打开状态、一些电流(~5mA)将进入电池并且电压会非常缓慢地上升。

由于电池未充满电(~12.4V)、进入电池的电流应该只是大得多、同样、如果电池已充满电、电压应该为15V。

从示波器屏幕截图

HIDRV:

pH:

在感应电阻器上:

ISET1:0.3V

ISET2:~0.3V (不知道为什么、它应该为0.25)

Vfb:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ville、  

    这是在连接了系统负载的情况下吗?

    与未连接系统负载的情况相比、您觉得连接系统负载与未连接系统负载有什么区别吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述情况下无负载。

    通过添加电阻器作为负载进行测试、但电池刚刚耗尽、流向电池的电流从5mA 流向- 18mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    您可以测量 VREG_CHG 吗?

    VREG_CHG = VSRP–VSRN

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、事实证明我的检测电阻不是50m Ω、而是其他东西。 我将其替换为合适的50m Ω 电阻器、一切开始正常工作。