主题中讨论的其他器件:BQ79616
您好、
我的客户发现、如果 VBAT 的电缆断裂、电流可通过 VC16的内耳分码器并为 VBAT 供电、BQ79616可正常工作。

在这种情况下、工作电流是否会损坏该二极管? 该二极管的最大传导电流是多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我的客户发现、如果 VBAT 的电缆断裂、电流可通过 VC16的内耳分码器并为 VBAT 供电、BQ79616可正常工作。

在这种情况下、工作电流是否会损坏该二极管? 该二极管的最大传导电流是多少?
谢谢!
大家好、Jass、
很抱歉这么晚才回复。
VC16引脚仅用作 SENSE 引脚、 拉出的任何额外电流都将影响 ADC 读数。 这不是 VC16引脚的预期功能、我们不建议这样做。
如图所示、顶部电池单元仍与 BAT 引脚连接。 如果电缆断开、此连接是否完全断开、或者这是仍然有效的板载迹线?

从 EVM 上看到的情况来看、如果移除30欧姆电阻器、将无法为器件供电。
如果并更新、我将调查内部二极管电流。
此致、
安东尼·范
嘿、Jass、
我懂了。 看起来就像我最后这是一个设置问题。 正如客户看到的、您确实可以通过 VC16为器件供电。
我在前面提到过、因此我们非常不建议这样做。 我想明确一点、客户不应该将此作为永久解决方案。 我们强烈建议维修线束、因为这不是 VC16引脚的预期用途。
我被告知的二极管最高可以处理约10 mA。
我要再次说明的是,不建议将这作为一个永久的解决办法。 这样做会导致 ESD 二极管性能下降、并影响 VC16的电压测量。
此致、
安东尼·范