This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:VBAT 和放大器的内部保护二极管;VC 通道

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346367/bq79616-q1-internal-protection-diode-for-vbat-vc-channel

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、

我的客户发现、如果 VBAT 的电缆断裂、电流可通过 VC16的内耳分码器并为 VBAT 供电、BQ79616可正常工作。

在这种情况下、工作电流是否会损坏该二极管? 该二极管的最大传导电流是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    很抱歉这么晚才回复。  

    VC16引脚仅用作 SENSE 引脚、 拉出的任何额外电流都将影响 ADC 读数。 这不是 VC16引脚的预期功能、我们不建议这样做。  

    如图所示、顶部电池单元仍与 BAT 引脚连接。  如果电缆断开、此连接是否完全断开、或者这是仍然有效的板载迹线?

    从 EVM 上看到的情况来看、如果移除30欧姆电阻器、将无法为器件供电。  

    如果并更新、我将调查内部二极管电流。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antohny:

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antohny:

    正常上电后是否可以拔下 VC15的电缆、看看616是否能继续工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antohny:

    客户的测试用例仅使用10个通道、电池顶部仅连接到 VC10、而不连接到 VPWR (Vbat 和 NPN)。

    测试期间、616可以唤醒并向菊花链发送帧。 测试中移除了 D6。

    您能否重现此案例?

    顺便说一下、客户想知道 内部二极管电流最大值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jass、

    我懂了。 看起来就像我最后这是一个设置问题。 正如客户看到的、您确实可以通过 VC16为器件供电。  

    我在前面提到过、因此我们非常不建议这样做。 我想明确一点、客户不应该将此作为永久解决方案。 我们强烈建议维修线束、因为这不是 VC16引脚的预期用途。  

    我被告知的二极管最高可以处理约10 mA。  

    我要再次说明的是,不建议将这作为一个永久的解决办法。 这样做会导致 ESD 二极管性能下降、并影响 VC16的电压测量。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Antohny、客户这样做只是验证电缆断开时会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jass、  

    当电缆断开时、器件可能有电流通过内部二极管为其供电、但同样不建议这样做。 这可能会由于 VC 压降而导致 IR 读数不准确、并降低 VC 引脚上使用的 ESD 二极管的可靠性、因为这超出了正常工作条件。  

    我们再次强烈建议您不要这样做。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我们只需要知道工作电流对该二极管的损坏程度。

    我们不希望发生这种情况、但有时这种电缆可能会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    我了解。 我被告知的工作电流与2 mA 有关。 我再次强调、这应该进行维修、并且不是 VC 引脚的预期情况。

    此致、

    安东尼·范