请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 主题中讨论的其他器件:TPS65216、
您好、在仿真此 PMIC TPS65218模型时出现此错误。 有人能帮助我解决此问题吗? 我从 TPS65216 IC 的设计工具和仿真部分获得了这个 PSpice 模型、这里是 PSpice 模型呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hatim:
尝试这个修复的 LIB 文件、看看它是否可以解决您的问题- e2e.ti.com/.../TPS65218xx_5F00_DCDC2_5F00_TRANS_5F00_fixed.LIB
我收到了 具有 PSpice 建模经验的人员 关于该错误的以下评论:
"出于某些原因、模型 LIB 文件中有两个额外的花括号。 一个在110线上,另一个在130线上"
"修改后模型应正常工作:"
此致、
詹姆斯