This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:错误(ORPSIM-16318):表达式缺失或无效

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354409/tps65218-error-orpsim-16318-missing-or-invalid-expression

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他器件:TPS65216

您好、 在仿真此 PMIC TPS65218模型时出现此错误。 有人能帮助我解决此问题吗? 我从 TPS65216 IC 的设计工具和仿真部分获得了这个 PSpice 模型、这里是 PSpice 模型呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatim:

    遗憾的是、我对 PSpice 模型了解不多。 我正在检查这是否是一个已知错误、但该模型背后的团队不再可以联系、因此我们没有太多可以进行调试的工作。

    我建议外部查看以 PSpice 为中心的在线建议。 在浏览器中搜索此错误代码后、我看到其他网站上有一些论坛帖子、可能会为您提供所需的答案。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hatim:

    尝试这个修复的 LIB 文件、看看它是否可以解决您的问题- e2e.ti.com/.../TPS65218xx_5F00_DCDC2_5F00_TRANS_5F00_fixed.LIB

    我收到了 具有 PSpice 建模经验的人员 关于该错误的以下评论:

    "出于某些原因、模型 LIB 文件中有两个额外的花括号。 一个在110线上,另一个在130线上"

     

    "修改后模型应正常工作:"

    此致、

    詹姆斯