This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:DRP 电源路径配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354481/tps65988-drp-power-path-configuration

器件型号:TPS65988

团队、您好!

我们目前正在开发使用 TPS65988的定制电路板。

我想问是否 可以在没有外部开关的情况下采用以下配置。

  • 端口 A 用作灌电流和拉电流(灌电流为20V@3A、仅拉电流为5V)
  • 端口 B 仅用作拉电流(5V)

用例1:   器件仅由 VBUS 供电、端口 A 灌电流、端口 B 拉电流

用例2: 器件由外部供电、端口 A 和 B 电源

另外、要成功实现此行为、ADCIN1电阻器配置应该是多少?

提前感谢

巴哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahar,

    TPS65988可以做到这一点。 不过、有几个问题:

    • 是否计划进行 USB-IF 认证?  
    • 您是否计划支持 DisplayPort/USB4或其他特定于 PD 的交替模式?  
    • 是否会使用某种 EC/MCU 控制 TPS65988?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的快速回复。 而无需外部路径、对吗?

    回答您的问题:

    • 否、我们不打算使用 USB-IF、但我需要与我的团队进行仔细检查。
    • 是的、我们正计划支持 DisplayPort。
    • 是的、我们将让 MCU 控制 TPS65988。

    谢谢!

    巴哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bahar,

    是的、这是可以做到的。 我建议对于双电源端口 A、将 PP 开关配置为'PPx 配置为接收端(输入)和发送端(输出)、但将等待 SYS_RDY 命令(SRDY)后再关闭开关。'  

    通过这种方法、MCU 将控制何时打开/关闭电源路径。 但是、这可能存在一个系统设计问题:

    [报价 userid="572171" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354481/tps65988-drp-power-path-configuration "] 用例1:   设备仅由 VBUS 供电、端口 A 灌电流、端口 B 拉电流[/引号]

    对于用例1、如果 MCU 从 PP_HV1 <->端口 A 供电、但 TPS65988不会打开灌电流开关、因为 MCU 需要发送'SRDY'命令。 这将在从电池电量耗尽的情况下锁定系统。 为了避免这种情况、有2个选项:

    1.查看 MCU 是否可以从 PD 控制器的 LDO_3V3输出引导可能很好、但要注意不要超过 LDO_3V3的额定电流。  

    2.将 ADCIN 配置为其中一种突出显示的配置,以便无论在电池电量耗尽模式下使用 SRDY 命令,都在引导时启用受电路径。 这可能会出现问题、因为端口 B 也可以打开并成为受电路径、但一旦加载配置、它将默认为源并持续重新引导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供的信息。 这已经非常有帮助。

    我可以将原理图和私密消息发送给您、供您审阅吗?

    谢谢!

    巴哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送好友请求。