团队、您好!
我们目前正在开发使用 TPS65988的定制电路板。
我想问是否 可以在没有外部开关的情况下采用以下配置。
- 端口 A 用作灌电流和拉电流(灌电流为20V@3A、仅拉电流为5V)
- 端口 B 仅用作拉电流(5V)
用例1: 器件仅由 VBUS 供电、端口 A 灌电流、端口 B 拉电流
用例2: 器件由外部供电、端口 A 和 B 电源
另外、要成功实现此行为、ADCIN1电阻器配置应该是多少?
提前感谢
巴哈尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我们目前正在开发使用 TPS65988的定制电路板。
我想问是否 可以在没有外部开关的情况下采用以下配置。
用例1: 器件仅由 VBUS 供电、端口 A 灌电流、端口 B 拉电流
用例2: 器件由外部供电、端口 A 和 B 电源
另外、要成功实现此行为、ADCIN1电阻器配置应该是多少?
提前感谢
巴哈尔
Bahar,
是的、这是可以做到的。 我建议对于双电源端口 A、将 PP 开关配置为'PPx 配置为接收端(输入)和发送端(输出)、但将等待 SYS_RDY 命令(SRDY)后再关闭开关。'
通过这种方法、MCU 将控制何时打开/关闭电源路径。 但是、这可能存在一个系统设计问题:
[报价 userid="572171" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354481/tps65988-drp-power-path-configuration "] 用例1: 设备仅由 VBUS 供电、端口 A 灌电流、端口 B 拉电流[/引号]对于用例1、如果 MCU 从 PP_HV1 <->端口 A 供电、但 TPS65988不会打开灌电流开关、因为 MCU 需要发送'SRDY'命令。 这将在从电池电量耗尽的情况下锁定系统。 为了避免这种情况、有2个选项:

1.查看 MCU 是否可以从 PD 控制器的 LDO_3V3输出引导可能很好、但要注意不要超过 LDO_3V3的额定电流。
2.将 ADCIN 配置为其中一种突出显示的配置,以便无论在电池电量耗尽模式下使用 SRDY 命令,都在引导时启用受电路径。 这可能会出现问题、因为端口 B 也可以打开并成为受电路径、但一旦加载配置、它将默认为源并持续重新引导。