尊敬的先生:
我们设计了一种采用6芯串联配置的 BMS、每节电池的充电电压最高可达4.2V、因此总 BAT 电压可达25.2V。实际上、我对从关断模式唤醒 BMS 存在疑问。 在 EVM 设计中、当您按下施加到电池组电压的7节电芯电压且 BMS 唤醒时、会使用唤醒开关( 如果我是对的) 我还在下面附上了 EVM 指南图像。
但在我们的设计中、没有 开关配置、而是通过短接 R3端子将其唤醒 、正如您从随附的图像中看到的、我已附上了原理图设计供参考。
但出于应用目的、我们将 BMS 封闭在电池组中、因此现在没有提供 R3端子。 我们只有外露的端子是 PACK、GND、SCL、SDA、GND、正如您从随附的图像中看到的。 现在、我通过将电池组和 GND 连接到电源和设置为25.2V 的电源电压、从关断模式唤醒 BMS、在这种情况下、BMS 确实会唤醒。 但我想知道这些过程是否足以唤醒我目前正在做的 BMS? 它不会损坏我的 BMS? 如果出了问题、您可以建议我以其他方式醒来。 我附上了以下图片供您参考、您可以查看。 
正在等待您的回复、
此致、
舒伯姆