This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80从关断模式到正常模式的激活过程

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354930/bq40z80-bq40z80-activation-process-from-shutdown-mode-to-normal-mode

器件型号:BQ40Z80

尊敬的先生:

 我们设计了一种采用6芯串联配置的 BMS、每节电池的充电电压最高可达4.2V、因此总 BAT 电压可达25.2V。实际上、我对从关断模式唤醒 BMS 存在疑问。 在 EVM  设计中、当您按下施加到电池组电压的7节电芯电压且 BMS 唤醒时、会使用唤醒开关( 如果我是对的) 我还在下面附上了 EVM 指南图像。

但在我们的设计中、没有 开关配置、而是通过短接 R3端子将其唤醒 、正如您从随附的图像中看到的、我已附上了原理图设计供参考。

 e2e.ti.com/.../7875.BMS.pdf

但出于应用目的、我们将 BMS 封闭在电池组中、因此现在没有提供 R3端子。 我们只有外露的端子是 PACK、GND、SCL、SDA、GND、正如您从随附的图像中看到的。 现在、我通过将电池组和 GND 连接到电源和设置为25.2V 的电源电压、从关断模式唤醒 BMS、在这种情况下、BMS 确实会唤醒。 但我想知道这些过程是否足以唤醒我目前正在做的 BMS? 它不会损坏我的 BMS? 如果出了问题、您可以建议我以其他方式醒来。 我附上了以下图片供您参考、您可以查看。

正在等待您的回复、

此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shubham、

    是的、这是一种将电量监测计从关断模式唤醒的有效方法、并且是大多数人使用的过程。 只要施加到 PACK 引脚上的电压接近电池组的总电压、那么该器件对于 BMS 应该是安全的。

    此致、

    尼克·理查兹