请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2HCS10-Q1 TI 您好
TPS2HCS10-Q1的68Qtys 安装在我们的 PCB 板上。
我测量了睡眠电流、所有 TPS2HCS10-Q1的总电流在1.2mA 端子上为1.2mA、因此符合 IC 的睡眠电流为 BAT/68Qtys= 17uA。
每个 IC 的 IVDD 为1.0/68Qtys=14uA、而每个 IC 的 IBB 为0.2/68QTY=3uA。 睡眠电流高于数据表中所述的值。 您能告诉我在 降低睡眠电流方面有什么错误和提示吗?
睡眠电流测量秒数如下所示。
MCU 发送睡眠模式 Cmd=> IC 进入睡眠模式和 SPI 通信关闭=> PMIC 关闭 MCU 电源(3.3V)=>调试 IBAT 和 IVDD (3.3V Alaway 打开)。
IC 状态的另一个状态是睡眠模式和 MCU 开启、IVDD 为0.6mA、但在 MCU 断电后、IVDD 升至1mA。
由独立的稳压器供电的 VDD 电源(TPS70933Q)