This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HCS10-Q1:TPS2HCS10-Q1:睡眠电流

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354234/tps2hcs10-q1-tps2hcs10-q1-sleep-current

器件型号:TPS2HCS10-Q1

TI 您好

  TPS2HCS10-Q1的68Qtys 安装在我们的 PCB 板上。  

我测量了睡眠电流、所有   TPS2HCS10-Q1的总电流在1.2mA 端子上为1.2mA、因此符合 IC 的睡眠电流为 BAT/68Qtys= 17uA。

每个 IC 的 IVDD 为1.0/68Qtys=14uA、而每个 IC 的 IBB 为0.2/68QTY=3uA。  睡眠电流高于数据表中所述的值。 您能告诉我在  降低睡眠电流方面有什么错误和提示吗?

睡眠电流测量秒数如下所示。

MCU 发送睡眠模式 Cmd=> IC 进入睡眠模式和 SPI 通信关闭=> PMIC 关闭 MCU 电源(3.3V)=>调试 IBAT 和 IVDD (3.3V Alaway 打开)。

 IC 状态的另一个状态是睡眠模式和 MCU 开启、IVDD 为0.6mA、但在 MCU 断电后、IVDD 升至1mA。

由独立的稳压器供电的 VDD 电源(TPS70933Q)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Park、您好!

    是否可以使用与您的 TI 帐户关联的电子邮件给您发送离线电子邮件以进一步讨论此问题?  

    此致、
    蒂莫西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我还行。  请发邮件给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该线下演示。