This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:RVCC 持续复位

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344376/ucc256404-rvcc-resets-continuously

器件型号:UCC256404

您好!

我在此 UCC256404设计中遇到一些问题:

LLC_EN 设置为0V 、以禁用开关。 连接交流电源时(Vin+和 Vin-)、HV 和 RVCC 引脚的波形如下:

RVCC 达到大约12V、但每120ms 重新启动一次。 HV 引脚上的电压为半波整流正弦波。

RVCC 开始之后的 HV 波形的平坦部分为0V、但随后每个周期升高一次(10V、13V、16V、19V 和21V)。 数据表显示在9V 左右检测到过零、因此这可能解释了为什么 RVCC 持续复位。 不过、不应该是全波再接收正弦波? 为什么它没有始终达到0V? 提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    在回答您的问题之前、您能否围绕 VCC 引脚分享原理图? 我想查看电容值及其连接到的元件吗? 另外、您是否能够 将 VCC 波形与上述波形一起显示。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    当然、这是连接到 VCC 引脚的器件:

    而这就是 VCC 电压的功能(红色曲线):

    它达到大约25V、然后它会复位。 我要强制 BLK 为0V (我想使用此引脚作为使能信号)、但即使我在此引脚上施加3V 电压、转换器也不会开始切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    您能否分享整个原理图? 整流电压应该为完全整流电压。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢你的消息。 我想我发现了这个问题。 我的设计中没有此部分(以红色标记):

    我进行了一些仿真、在没有这些元件的情况下、HV 引脚上的电压是半整流正弦波、但使用这些元件时、它会变成完全整流电压。

    我将能够在明天添加这些组件。 我将在获得一些结果后立即发布新的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我添加了一个全桥整流器、与上一篇文章中所示的原理图类似、现在我得到了 HV 引脚电压的完整整流波形、但只需要几个周期:

    在初始周期之后、波形会因偏移而失真、因此我认为 IC 不会检测到过零。 这是由控制器 IC (我将其删除、没有失真)导致的。 我尝试了第二块板、得到了相同的结果。 我仍然保持 BLK 为0V、但设置 BLK = 2V 没有任何差异、LLC 转换器不会开始开关。 RVCC 和 VCC 持续复位的速度快于1秒、因此我不认为 IC 检测到故障。 它可能无法检测电源并迫使 X 电容器放电。 不知道可能是什么原因导致了这种情况? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形看起来您在 HV 引脚上具有一些滤波。  当 HV 引脚星空消耗电流时、它会使声波衰减。

    您能否分享原理图以便回顾一下?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的消息。 我也有同样的想法、但 HV 引脚上没有连接任何滤波元件。 您可以在我的第一篇文章中看到原理图。

    但是、我成功启动了 LLC! 当它开始开关时、HV 电压会转换为良好的全波整流正弦波。

    下星期我在度假、但回来之后、我会发布更多信息和 HV 波形。 非常感谢您对此问题的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告诉我、祝您度过美好的假期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我已经度假回来了、感谢您的耐心等待。 正如我在上一篇文章中所说的、当 IC 开始开关时、HV 引脚电压看起来良好。 我已经测试了 LLC 转换器、可以从中获取所有功率、这真的很好。 而且热性能也不错!

    我现在遇到的唯一一个小问题是、它始终会进入突发模式、即使我从中获取满负载也是如此。 我不确定为什么会发生这种情况。 我附上了包含计算结果的 Excel 文件。 如果你认为创建一个新主题更好、请告诉我。 非常感谢!   e2e.ti.com/.../1440.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在满载条件下、转换器将达到突发脉冲。  您很可能达到过流保护模式故障复位。

    我会检查您的 ISNS 分频器、以确保其设置正确。  ISNS 电阻器对于您的设计可能过大。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢你的消息。 我在参阅"1440.UCC25640x 设计计算器修订版4.0.xlsx" Excel 文档后查看了设计、但仍然不知道转换器为什么会定期停止切换。 这是我今天早上制作的2个波形。 第一个是50%负载(5.5A)、第二个是满负载(11A)。 黄色信号是输出电压(24V)、蓝色信号是初级侧底部 MOSFET 上的漏源电压:

    不过 、如果降低输入电压、我可以使它持续开关。 例如、这是 在满载、输入电压为375V 而不是400V 时:

    我不确定它是否具有过流保护、因为它在小负载下也会发生。 但我不确定这是否也可能是突发模式问题。

    非常感谢任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    控制器在突发模式下运行的情况。 您可以调整 VCR 上限和/或突发模式设置以避免这种情况。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    你是对的,我调节了 VCR 的电容,它现在运行的很好。 非常感谢您和 Mike 的耐心。 再次感谢您的帮助!

    Marcos。