您好!
我在此 UCC256404设计中遇到一些问题:
LLC_EN 设置为0V 、以禁用开关。 连接交流电源时(Vin+和 Vin-)、HV 和 RVCC 引脚的波形如下:
RVCC 达到大约12V、但每120ms 重新启动一次。 HV 引脚上的电压为半波整流正弦波。
RVCC 开始之后的 HV 波形的平坦部分为0V、但随后每个周期升高一次(10V、13V、16V、19V 和21V)。 数据表显示在9V 左右检测到过零、因此这可能解释了为什么 RVCC 持续复位。 不过、不应该是全波再接收正弦波? 为什么它没有始终达到0V? 提前感谢您的帮助!