This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3616:开关不工作

Guru**** 1830350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3616, UCC28782
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351392/lmg3616-switching-not-working

器件型号:LMG3616
主题中讨论的其他器件: UCC28782

您好!

我使用 LMG3616作为开关创建了一个电路、以实现 UCC28782的有源钳位。
该电路的原理图如下所示。
此外、该图基于 UCC28782数据表的图9-1。
VS13电压施加到 AUX。 AUX 使用0.033uF 旁路电容。
IN 输入来自 ISO7710F 的信号 OUT。
RDRV 通过一个电阻器连接到 AGND。
PAD、AGND 和 S 连接到该电路的开关节点(ISO7710F GND2节点)。
(问题)
在我创建的电路中、即使 AUX 和 IN 正常输入、LMG3616也不会切换。
故障可能是由噪音引起的、但开关无法切换的其他原因是否有?
首先、可以将 LMG3616用于 UCC28782的有源钳位吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji-San,


    我们正在研究这一问题、下周早些时候将为您提供答案。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息。
    为了确认器件是否已损坏、我使用下面的电路单独操作了器件。
    但是、在下面的电路中、我们无法确认 D 和 S 之间的切换操作。
    是否不可能使用这样简单的电路来检查开关的工作情况?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    此测试电路应能用于测试 LMG3616器件。 您能否提供测试电路设置的图片以及器件 IN 引脚处以及电阻器与器件漏极引脚之间的探头示波器屏幕截图?

    谢谢!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:  

    我们通过电子邮件联系了这个地址。  

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您的信息解决了问题。
    非常感谢。