Other Parts Discussed in Thread: LMG3616, UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28782
您好!
我使用 LMG3616作为开关创建了一个电路、以实现 UCC28782的有源钳位。
该电路的原理图如下所示。
此外、该图基于 UCC28782数据表的图9-1。
VS13电压施加到 AUX。 AUX 使用0.033uF 旁路电容。
IN 输入来自 ISO7710F 的信号 OUT。
RDRV 通过一个电阻器连接到 AGND。
PAD、AGND 和 S 连接到该电路的开关节点(ISO7710F GND2节点)。
(问题)
在我创建的电路中、即使 AUX 和 IN 正常输入、LMG3616也不会切换。
故障可能是由噪音引起的、但开关无法切换的其他原因是否有?
首先、可以将 LMG3616用于 UCC28782的有源钳位吗?
此致、