This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720

Guru**** 2521010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354098/bq25720-bq25720

器件型号:BQ25720

您好-有没有一种简单的方法来实现加电-断电功能来控制此充电器?

目前、该器件可处理输入电压并为电池充电、这一点很好。 我想做的是控制是否启用输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否尝试过 ILIM_HIZ 引脚? 将该引脚拉至接地可禁用开关。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger。 是的、这肯定会禁用 PSU。 我将尝试保持 IC 正常运行、只需禁用输出、即保持电池充电、只需断开或禁用输出(VSYS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法禁用 VSYS、因为 BATFET 中有一个体二极管。