This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BMS 电池平衡

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353943/bq40z80-bms-cell-balancing

器件型号:BQ40Z80

尊敬的先生:

我们设计了一款采用6芯串联配置的 BMS、其 MAX Bat 电压高达25.2V、配置的重要保护参数如下:
COV:4.2V/节电池
CUV:1.8V/ 节
OCD:2500 mA
OCC : 2000 mA

有一个问题,我是会计和我困惑,不知道它是如何工作. 实际上、先生、我对充满电的电池组进行了放电(所有电池单元都已平衡)、而在那里放电的第2节电池的电压大约为2.4V、而其他的电池组的电压为3V 到3.2V。如果放电时它应该以平衡的方式放电、我不知道这些是如何发生的。 (如果我是正确的)。 偶数 CB 当时也无法平衡这些电池、因此我尝试了不同的方式 来查看设置 CB 标志的条件。 在执行这些过程中、我的 电芯2电压变为<充电电压 PV 标志 即我的 BMS 进入预充电状态。 电池组充电时看到这些有趣的事情、 PCHG 标志已设置、并且它正在使用72 mA 充电、直到超过电压阈值。 我在为电池组充电时注意到的情况 CB FLAG 已置位、它仍保持置位状态、直到我的电池组完全充电、并且它们都已平衡。  

先生、我随附了原理图设计、srec 文件和 gg.csv 文件、供您参考。请查看、并告诉我是否需要对此进行任何更改。 此外、主席先生、请指导我如何在 BMS 中学习这些电池平衡概念、因为我无法通过技术参考手册了解这些概念、也无法在其参数激活时了解这些概念、即仅在充电或放电期间或在两种情况下激活。
另外、是否有任何文档可以说明电池平衡及其参数在不同条件下的行为。

e2e.ti.com/.../2437.BMS.pdfe2e.ti.com/.../NEW_5F00_2.gg.csve2e.ti.com/.../Golden_5F00_Image_5F00_PDSG_5F00_set_5F00_PRECHG_2D00_3_2D00_26_2D00_2024.zip

此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    Unknown 说:
    先生,我给完全充电的电池组放电了(所有电池都平衡了) 在放电时,有电池2的电压大约为2.4V ,而其他电池是3到3.2V。我不知道如果它放电应该以平衡的方式放电是如何发生的(如果我是正确的)。[/引用]

    实际上、电池单元通常不会以平衡的方式放电、因为它们可能具有随着时间推移学会使用的不同阻抗。 这通常是电量监测计将在休息期间进行计算以确定如何在休息或充电模式下进行平衡的原因。

    [quote userid="586188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353943/bq40z80-bms-cell-balancing CB 当时也无法平衡这些电池、因此我尝试了不同的方式 来查看设置 CB 标志的条件。 在执行这些过程中、我的 电芯2电压变为<充电电压 PV 标志 即我的 BMS 进入预充电状态。 电池组充电时看到这些有趣的事情、 PCHG 标志已设置、并且它正在使用72 mA 充电、直到超过电压阈值。 我在为电池组充电时注意到的情况 CB FLAG 已置位、它仍保持置位状态、直到我的电池组完全充电、并且它们都已平衡。  [/报价]

    如果可能、我们能否收到放电-放松-充电周期的日志文件、以便我们深入了解这一点?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    正确我在以下几点上是错的,因为我在这些方面感到困惑。 根据我的理解

    1)唤醒模式:这是 BMS 的一个活动状态,它监测电池参数,如电压,电流,并根据它触发保护。 在这些模式下、我们将执行电池的充电和放电。
    2)休眠模式:这是 BMS 激活的模式,但在省电模式下,只监控电池参数,在这种模式下,充电和放电不会发生。
    3)关机模式:这是一种非活动模式, BMS 不工作,不监测电池。 为了对电池执行保护操作、应该将它唤醒。

    主席先生、我不知道什么是休息模式、BMS 如何进入休息模式、您可以举个例子来解释一下。

    此外、根据我们之前的讨论、我根据昨天讨论的问题附上了以下日志文件。 请查看本视频、并告诉我是否需要进行一些参数更改。  电池放电和电池充电有单独的日志。

    正在等待您的回复、
    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_CHARGING_5F00_LOG.loge2e.ti.com/.../BMS_5F00_DISCHARGING_5F00_LOG.log

    此致、
    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    1)唤醒模式:这是 BMS 的一种激活状态,它监控电池参数,如电压、电流,并根据它触发保护。 在这些模式下、我们将执行电池的充电和放电。
    2)休眠模式:这是 BMS 激活的模式,但在省电模式下,只监控电池参数,在这种模式下,充电和放电不会发生。
    3)关机模式:这是一种非活动模式, BMS 不工作,不监测电池。 应将其唤醒以对电池执行保护操作。

    这似乎是正确的、在我们的许多文档中、唤醒模式也称为正常模式。

    先生,我不知道什么是放松模式和 BMS 如何在放松模式,你可以用示例解释一下。

    我认为以下图像有助于进行说明:

      

    Relax mode 是一种电池既未充电也未放电的状态、监测计通常会在该状态下进行大量的测量。 要从 CHARGE (感测电阻上的电流大于 CHG 电流阈值)或 DISCHARGE 模式 (感测电阻上的电流小于 DSG 电流阈值)进入 RELAX 模式、 电流需要小于 Quit Current 但大于以下范围中显示的-Quit Current:

    如果监测计处于 CHARGE 模式并尝试进入 RELAX 模式、则电流需要至少在参数 CHG RELAX TIME 所描述的时间内保持该范围。  

    如果监测计处于 DISCHARGE 模式并尝试进入 RELAX 模式、则电流需要至少在参数 Dsg Relax Time 所描述的时间内保持该范围。

    以下描述也有助于:

      

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺