尊敬的先生:
我们设计了一款采用6芯串联配置的 BMS、其 MAX Bat 电压高达25.2V、配置的重要保护参数如下:
COV:4.2V/节电池
CUV:1.8V/ 节
OCD:2500 mA
OCC : 2000 mA
有一个问题,我是会计和我困惑,不知道它是如何工作. 实际上、先生、我对充满电的电池组进行了放电(所有电池单元都已平衡)、而在那里放电的第2节电池的电压大约为2.4V、而其他的电池组的电压为3V 到3.2V。如果放电时它应该以平衡的方式放电、我不知道这些是如何发生的。 (如果我是正确的)。 偶数 CB 当时也无法平衡这些电池、因此我尝试了不同的方式 来查看设置 CB 标志的条件。 在执行这些过程中、我的 电芯2电压变为<充电电压 和 PV 标志 即我的 BMS 进入预充电状态。 电池组充电时看到这些有趣的事情、 PCHG 标志已设置、并且它正在使用72 mA 充电、直到超过电压阈值。 我在为电池组充电时注意到的情况 CB FLAG 已置位、它仍保持置位状态、直到我的电池组完全充电、并且它们都已平衡。
先生、我随附了原理图设计、srec 文件和 gg.csv 文件、供您参考。请查看、并告诉我是否需要对此进行任何更改。 此外、主席先生、请指导我如何在 BMS 中学习这些电池平衡概念、因为我无法通过技术参考手册了解这些概念、也无法在其参数激活时了解这些概念、即仅在充电或放电期间或在两种情况下激活。
另外、是否有任何文档可以说明电池平衡及其参数在不同条件下的行为。
e2e.ti.com/.../2437.BMS.pdfe2e.ti.com/.../NEW_5F00_2.gg.csve2e.ti.com/.../Golden_5F00_Image_5F00_PDSG_5F00_set_5F00_PRECHG_2D00_3_2D00_26_2D00_2024.zip
此致、
舒伯姆