This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353510/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

我一直在使用 UCC28951控制器评估全桥相移控制。 关于这一点、我有几个问题。

1)我看到、建议将电流检测反馈置于直流链路返回路径上、以捕获链路电流。  

我有一个问题、如果我把它放在开关节点上或与变压器初级电流串联、它的不利之处是什么? 由于 CT 与变压器初级串联、很明显 CT 每个周期都会自动复位、因为它会承载 HF 交流电流、现在可以非常优化相脚的开关换向环路。 有人之前是否考虑过这一点、或者有人可以分享将 CT 与变压器串联的缺点?

2) 2)我一直在尝试针对 UCC28951仿真方框图模型、但还需要更多信息。  进入 PWM 比较器的误差放大器输出信号的降压因子是什么? 同样、进入 PWM 比较器的斜坡信号是否有任何下降因子?

谢谢

里特维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritwik、

    我们的专家将于明天返回办公室,并将很快回复。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ritwik、

    问题1:很显然、CT 被放置在直流输入链路上、而不是与主变压器串联。 如果 CT 与变压器串联、CT 无法检测到会使变压器饱和的直流电流。

    问题2:就我所知,没有任何下降因素。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    那么、我的问题是、在峰值电流模式控制中将 CT 与变压器串联有什么缺点? 通过直流链路和变压器的峰值电流相同、只是直流电流不同。  但如果我回答正确、控制器不会将直流电流用于峰值电流模式控制。 请更正我的错误。

    谢谢

    里特维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritwik、

    不建议将 CT 与变压器串联。  原因是在大信号瞬态期间、直流电流可能会被损耗并导致电路错误行为。

    此致、