我一直在使用 UCC28951控制器评估全桥相移控制。 关于这一点、我有几个问题。
1)我看到、建议将电流检测反馈置于直流链路返回路径上、以捕获链路电流。
我有一个问题、如果我把它放在开关节点上或与变压器初级电流串联、它的不利之处是什么? 由于 CT 与变压器初级串联、很明显 CT 每个周期都会自动复位、因为它会承载 HF 交流电流、现在可以非常优化相脚的开关换向环路。 有人之前是否考虑过这一点、或者有人可以分享将 CT 与变压器串联的缺点?
2) 2)我一直在尝试针对 UCC28951仿真方框图模型、但还需要更多信息。 进入 PWM 比较器的误差放大器输出信号的降压因子是什么? 同样、进入 PWM 比较器的斜坡信号是否有任何下降因子?
谢谢
里特维克