This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:FB 正电压

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355699/lm5164-fb-positive-voltage

器件型号:LM5164

大家好、团队成员、  

 下图是 FB 电压波形、它发生在 Vout 短路模式下、正电压低于-0.3V、超出了我们的规格。 客户想知道是否存在任何风险、以及如何改进。

您能提供一些建议吗?

Br

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    只要电压处于绝对最大值范围内、就不会有问题。  此外、请确保客户通过短接地连接进行开尔文检测、以确保示波器测量器件看到的结果。  希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    大卫。