请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 大家好、团队成员、
下图是 FB 电压波形、它发生在 Vout 短路模式下、正电压低于-0.3V、超出了我们的规格。 客户想知道是否存在任何风险、以及如何改进。
您能提供一些建议吗?
Br
京国市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员、
下图是 FB 电压波形、它发生在 Vout 短路模式下、正电压低于-0.3V、超出了我们的规格。 客户想知道是否存在任何风险、以及如何改进。
您能提供一些建议吗?
Br
京国市