This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:CP1

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355394/bq76942-cp1

器件型号:BQ76942

我们的客户提出了一个问题、如果连接到 CP1 (引脚46)的 C 超出建议值、该问题是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C3如上图所示、如果数值高于0.47、是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    没有风险。 我们建议该电容器的电容最高为2.2uF。  

    超出这个值、我们无法保证一切都能正常工作。 但是、我预计唯一可能发生的情况是电荷泵的开启会更慢。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙