请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 我们的客户提出了一个问题、如果连接到 CP1 (引脚46)的 C 超出建议值、该问题是否会导致任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户提出了一个问题、如果连接到 CP1 (引脚46)的 C 超出建议值、该问题是否会导致任何问题?