This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:无互锁或死区时间

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355466/ucc27712-no-interlock-or-dead-time

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC27714

忙于 UCC27712高电平和低电平栅极驱动器的设计、我偶然发现了100ns 的互锁时间

总脉冲宽度为370ns。

高侧脉冲很好、但低侧在190ns 后开始工作、这导致 LO 栅极出现窄脉冲

是否可以让此 IC 处理具有正确输出的3 MHz? LO 和 HO 之间的延迟、我可以自行安排

我可以订购此 IC 不带互锁吗?

关于

罗纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ronald、

    感谢您提出有关 UCC27712的问题。

    在3MHz 频率下、总周期约为333ns、因此在3MHz 频率下370ns 总脉冲将不起作用。 您能否分享您的 HI/LI 和 HO/LO 波形或您正尝试实现的更多规格?

    我们不提供不带互锁的 UCC27712。 但是、我们确实拥有 UCC27714、该器件也是一个600V 驱动器、并且具有更高的驱动电流而无互锁。 根据您的总线电压、我们还提供不带互锁功能的120V 驱动器。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我知道 370 nS 比3 MHz 低、但它更多的是表示我需要的速度。

    建议的 UCC27714与我的机械位置不符。

    感谢您的回答、并将搜索您感兴趣的

    友好问候

    罗纳德