Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC27714
忙于 UCC27712高电平和低电平栅极驱动器的设计、我偶然发现了100ns 的互锁时间
总脉冲宽度为370ns。
高侧脉冲很好、但低侧在190ns 后开始工作、这导致 LO 栅极出现窄脉冲
是否可以让此 IC 处理具有正确输出的3 MHz? LO 和 HO 之间的延迟、我可以自行安排
我可以订购此 IC 不带互锁吗?
关于
罗纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC27714
忙于 UCC27712高电平和低电平栅极驱动器的设计、我偶然发现了100ns 的互锁时间
总脉冲宽度为370ns。
高侧脉冲很好、但低侧在190ns 后开始工作、这导致 LO 栅极出现窄脉冲
是否可以让此 IC 处理具有正确输出的3 MHz? LO 和 HO 之间的延迟、我可以自行安排
我可以订购此 IC 不带互锁吗?
关于
罗纳德
嗨、Ronald、
感谢您提出有关 UCC27712的问题。
在3MHz 频率下、总周期约为333ns、因此在3MHz 频率下370ns 总脉冲将不起作用。 您能否分享您的 HI/LI 和 HO/LO 波形或您正尝试实现的更多规格?
我们不提供不带互锁的 UCC27712。 但是、我们确实拥有 UCC27714、该器件也是一个600V 驱动器、并且具有更高的驱动电流而无互锁。 根据您的总线电压、我们还提供不带互锁功能的120V 驱动器。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔