This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26630和 TPS26631之间的差异

Guru**** 2514905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354964/tps2663-difference-between-tps26630-and-tps26631

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 专家:

我的客户在下一个项目中考虑使用 TPS2663。

他们对 TPS26630和 TPS26631之间的差异有疑问。

在上表中、差异是过载故障响应。

1.如果负载电流超过 I_ol、TPS26631在25.5ms 内能否在2*I_ol 电流下支持?

并且在25.5s 内电流超过2 * I_ol、TPS266131将关断。 我对吗?

2. TPS26631在25.5ms 内有源电流限制的功能上有何优势?

3.我看到 TPS26630和 TPS26631都可以支持反向电压保护和反向电流保护。 我对吗?

我是否应该为输入引脚添加其他器件来使用这两个函数?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅内联回复:

    1.  

    如果负载电流超过 I_ol、TPS26631是否能够在25.5ms 内支持2*I_ol 电流? 是

    并且在25.5s 内电流超过2 * I_ol、TPS266131将关断。 我对吗? 是

    2.脉冲电流支持允许设备通过高于系统直流电流的瞬态电流。 某些应用需要这一点。

     3. 我看到 TPS26630和 TPS26631都可以支持反向电压保护和反向电流保护。 我对吗? 是

    我是否应该为输入引脚添加其他器件来使用这两个函数?  可以。 请参阅下面的数据表应用部分。 您还可以参考 EVM 设计。  

    此致

    G·库纳尔