尊敬的 TI 专家:
我的客户在下一个项目中考虑使用 TPS2663。
他们对 TPS26630和 TPS26631之间的差异有疑问。

在上表中、差异是过载故障响应。
1.如果负载电流超过 I_ol、TPS26631在25.5ms 内能否在2*I_ol 电流下支持?
并且在25.5s 内电流超过2 * I_ol、TPS266131将关断。 我对吗?
2. TPS26631在25.5ms 内有源电流限制的功能上有何优势?
3.我看到 TPS26630和 TPS26631都可以支持反向电压保护和反向电流保护。 我对吗?
我是否应该为输入引脚添加其他器件来使用这两个函数?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
蔡斯