This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:PG 行为 wrt EN

Guru**** 2624885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354066/tps2490-pg-behavior-wrt-en

器件型号:TPS2490

大家好、我想知道 EN 未激活时的 PG 输出行为(我假设 POR 和 UVLO 正常、而 EN 用于控制输出)。

从数据表和相关的讨论主题中,我了解到 PG *不*取决于状态。 我的理解是否正确?

这意味着当 EN 为低电平时不能保证 PG 状态、PG 将随时间的推移而取决于 OUT 状态(通过 VDS 测量)。 我是对的?

或者换句话说,如果我在短时间内将 EN 切换为低电平,那么当 EN 为低电平时 PG 状态将取决于 EN 低电平持续时间和外部条件(输出电源轨和负载/无负载上的电容)?

感谢您的澄清。

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PG 引脚状态仅取决于 VDS 电压。