Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61222 主题中讨论的其他器件: TPS61299
您好!
我最近使用了 TPS61222升压转换器
但我注意到当我关闭它时,( 0在 EN 引脚)仍然有电压和电流通过
数据表中提到 关断电流应该为 0.2 μA、但是升压转换器为器件提供 几毫安的电流!
数据表还指出:
10.3.2器件启用和关断模式当 EN 驱动为高电平时启用器件、而在 EN 为低电平时关断。 在关断期间、转换器停止开关并且所有内部控制电路被关闭。 在关断期间、输入电压通过整流 MOSFET 的背栅二极管连接到输出端。 这意味着输出端始终存在电压、该电压可以与输入电压一样高、也可以更低、具体取决于负载。
此致