This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:TPS61222

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355458/tps61222-tps61222

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TPS61299

您好!  

我最近使用了 TPS61222升压转换器  
但我注意到当我关闭它时,( 0在 EN 引脚)仍然有电压和电流通过
数据表中提到 关断电流应该为 0.2 μA、但是升压转换器为器件提供 几毫安的电流!  

数据表还指出:  
10.3.2器件启用和关断模式当 EN 驱动为高电平时启用器件、而在 EN 为低电平时关断。 在关断期间、转换器停止开关并且所有内部控制电路被关闭。 在关断期间、输入电压通过整流 MOSFET 的背栅二极管连接到输出端。 这意味着输出端始终存在电压、该电压可以与输入电压一样高、也可以更低、具体取决于负载。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    如 d/s 所述、TPS61222在关断期间处于直通模式、输出通过内部二极管与输入连接。

    请注意、关断电流的测试条件 VOUT >= VIN、这意味着测试时内部二极管被阻断。

    如果在关断期间需要真正的关断功能(意味着 VOUT 与 VIN 断开、因此 VOUT 在关断期间 VIN 之间没有电流)。

    我们建议使用最新一代的低 Iq、低输入电压升压器件 TPS61299。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    内森