This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:同一 I2C 上有多个 lm5066i、如何连接单个 VDDS

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226185/lm5066i-multi-lm5066i-on-the-same-i2c-how-to-connect-individual-vdds

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

当几个 LM5066i 连接到同一个 I2C 时、每个 LM5066i 都有一个 VDD 输出、I2C 上拉电阻器连接到 VDD。

如何处理这些 VDDS?

所有这些 VDDS 可以连接在一起(并联)吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    欢迎使用 E2E  

    我们不建议将 VDDS 连接在一起、因为 VDD 电压不匹配会加载 LM5066器件。

    您正在使用多少台设备? 每个 LM5066的 Vin 是否相同?

    我建议使用来自输入的辅助电源作为上拉源、而不是使用 LM5066的 VDD  

    此致  

    勒凯什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的推荐。

    根据您的意见、我会将 I2C 上拉电阻器移到主机侧电源。

    该项目计划使用 LM5066i 作为电源开关、从同一电源向部分仪器供电、所有 LM5066i 都具有相同的输入电压。

    遥测数据将提供有关每个仪器的状态的信息。  

    项目中最多将有16个 LM5066i。

    另一个问题与 LM5066i-LM5066i EV 原理图有关。  

    如果我将 I2C 上拉电阻器移至主机侧(主机微控制器电源)、3.3V 上拉电阻是否可以正常工作?

    是否   EV 可以移除隔离电阻(LM5066i-ISO 原理图100欧姆??_ISO 电阻)?

    此致!

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您很可能忘记附上  LM5066i-LM5066i EV 原理图。 我在该线程中未找到原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    感谢你的帮助。

    我参考的原理图是

    https://www.ti.com/tool/LM5066IEVM-626 在第24页

    如果我移动拉电阻器或 I2C 主机侧电源、 是否可以移除 R19、R20的电阻器?

    我在此处附上了我的设计原理图

    我的要求包括:

    插接时、应关闭断路器、我放一个 B 型继电器来禁用 LM5066i、这是一个 I2C I/O、用于控制单个 LM5066i UVLO/EN。

    所有 LM5066i 都具有相同的输入电压、单元中的 LM5066i 多达16个。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker1.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker2.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker3.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    不需要 R19和 R20电阻器。