主题中讨论的其他器件: LM5066
当几个 LM5066i 连接到同一个 I2C 时、每个 LM5066i 都有一个 VDD 输出、I2C 上拉电阻器连接到 VDD。
如何处理这些 VDDS?
所有这些 VDDS 可以连接在一起(并联)吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
感谢您的推荐。
根据您的意见、我会将 I2C 上拉电阻器移到主机侧电源。
该项目计划使用 LM5066i 作为电源开关、从同一电源向部分仪器供电、所有 LM5066i 都具有相同的输入电压。
遥测数据将提供有关每个仪器的状态的信息。
项目中最多将有16个 LM5066i。
另一个问题与 LM5066i-LM5066i EV 原理图有关。
如果我将 I2C 上拉电阻器移至主机侧(主机微控制器电源)、3.3V 上拉电阻是否可以正常工作?
是否 EV 可以移除隔离电阻(LM5066i-ISO 原理图100欧姆??_ISO 电阻)?
此致!
汤姆
您好 Avishek、
感谢你的帮助。
我参考的原理图是
https://www.ti.com/tool/LM5066IEVM-626 在第24页
如果我移动拉电阻器或 I2C 主机侧电源、 是否可以移除 R19、R20的电阻器?
我在此处附上了我的设计原理图
我的要求包括:
插接时、应关闭断路器、我放一个 B 型继电器来禁用 LM5066i、这是一个 I2C I/O、用于控制单个 LM5066i UVLO/EN。
所有 LM5066i 都具有相同的输入电压、单元中的 LM5066i 多达16个。
e2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker1.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker2.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker3.pdfe2e.ti.com/.../battery_5F00_breaker4.pdf