Other Parts Discussed in Thread: TPS2375EVM, TPS2378EVM-105
主题中讨论的其他器件:TPS2375EVM、
我正在尝试使用 PoE 为我的设计供电(电路板由 DCDC 供电、需要 PoE 供电)、但当我将 TPS2378EVM-105的电源连接到我的设计时(在我允许 CDB 显示设置完成后)、PD 电源会关闭。 我已成功使用 TPS2375EVM 完成此操作、但未成功使用此器件(TPS2378EVM-105)。 使用 TPS2375EVM、我可以在该 EVM 上将类设置为0、并且一切都运行良好。 我注意到、对于 TPS2378EVM-105、只有硬性设置为4类。 与另一个 TPS2375EVM 类似、当我将其连接为仅4.7kΩ 作为负载时它会通电、但当我将设计板连接到它时、输出会降至800mV。 我在 TPS2375EVM 上尝试了4类来模仿该场景、会发生同样的情况。

理论上、我必须加载高达12.95W 的功率才能进行4类操作? 此表中的负载功率范围是"最高值"还是"允许最大负载所需的最小负载"? 非常感谢您提供任何帮助。
谢谢。
尼克