This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:功率降压问题

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2375EVM, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227296/tps2378-power-drop-issue

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件:TPS2375EVM

我正在尝试使用 PoE 为我的设计供电(电路板由 DCDC 供电、需要 PoE 供电)、但当我将 TPS2378EVM-105的电源连接到我的设计时(在我允许 CDB 显示设置完成后)、PD 电源会关闭。 我已成功使用 TPS2375EVM 完成此操作、但未成功使用此器件(TPS2378EVM-105)。 使用 TPS2375EVM、我可以在该 EVM 上将类设置为0、并且一切都运行良好。 我注意到、对于 TPS2378EVM-105、只有硬性设置为4类。 与另一个 TPS2375EVM 类似、当我将其连接为仅4.7kΩ 作为负载时它会通电、但当我将设计板连接到它时、输出会降至800mV。 我在 TPS2375EVM 上尝试了4类来模仿该场景、会发生同样的情况。

理论上、我必须加载高达12.95W 的功率才能进行4类操作? 此表中的负载功率范围是"最高值"还是"允许最大负载所需的最小负载"? 非常感谢您提供任何帮助。

谢谢。
尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的~的运行电压为24-60V、-77mA 平均使用~μ V 33mA、最高可达 μ V 500mA -600mA (如果连接了某些其他元件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    TPS2378EVM 在4级下没有最低功率要求。 12.95W-25.5W 仅推荐用于4类。

    当  TPS2375EVM 和 TPS2378EVM 的 设置为4级时、似乎您将面临相同的断电问题。  我建议检查您的 PSE 注入器是否支持4级分类、或者检查 POE 注入器的 VDD 波形在连接负载时是否会下降。  谢谢。

    此致、