请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS76901 EP 主题中讨论的其他器件:TPS769-Q1
我想询问 TPS76901SDBVTEP 与 TPS76901HDBVT 的可靠性测试 。 HT 器件最近已进入 EOL 且没有机会进入 LTB。 EP 器件材料和封装之间的区别是什么?还是仅针对 EP 系列与 HT 器件进行测试? 部件是否与其他 TPS76901 LDO 中使用的裸片相同? 所有汽车级部件都有热关断功能、我们需要高压部件来操作工具。 同一系列中的210C 部件不可直接替换、成本相当高。 如果 EP 系列器件只是重新封装的 HT 器件、那么我们就可以了。
请注意、您是否知道为什么 TPS76901HDBVT 在没有任何机会进行生命周期购买或最后期限购买的情况下被淘汰?