This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS76901-TPS7637 EP:可靠性测试

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS769-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226832/tps76901-ep-reliability-testing

器件型号:TPS76901 EP
主题中讨论的其他器件:TPS769-Q1

我想询问 TPS76901SDBVTEP 与 TPS76901HDBVT 的可靠性测试 。  HT 器件最近已进入 EOL 且没有机会进入 LTB。  EP 器件材料和封装之间的区别是什么?还是仅针对 EP 系列与 HT 器件进行测试?  部件是否与其他 TPS76901 LDO 中使用的裸片相同?  所有汽车级部件都有热关断功能、我们需要高压部件来操作工具。  同一系列中的210C 部件不可直接替换、成本相当高。  如果 EP 系列器件只是重新封装的 HT 器件、那么我们就可以了。   

请注意、您是否知道为什么 TPS76901HDBVT 在没有任何机会进行生命周期购买或最后期限购买的情况下被淘汰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Coeleen:

    下表比较了这些器件的规格。 裸片尺寸相同、但 制造工厂不同、以及化合物规格不同。 我将确认  TPS76901HDBVT 在没有 LTM 的情况下是 EOL 的具体原因、但有时这一决定是根据业务案例做出的。

    您是否需要210 C 额定设备? 或者、建议 Tj 最高为125 C、热关断~165C 的汽车版本 TPS769-Q1适合您的应用吗? 请记住、不建议在超出"建议运行条件"表中指定的条件下长时间运行器件。

    此致!  

    T·尤尼泽