This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在未供电时、从器件 I2C 是否可以承受3.6V 的电压?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226842/tps25750-will-the-slave-i2c-tolerant-3-6v-when-un-powered

器件型号:TPS25750

您好!  

在我的情况下、从 I2C 与其他 I2C 器件共享、被拉至其他电源与芯片的 LDO3.3无关。 因此、这意味着即使 TPS25750未通电、TPS2552也可能会被拉至3.6V。 它是安全的吗?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.6V 是该器件上 I2C 的建议最大值、因此这一数值应该没有问题。

    此致