Other Parts Discussed in Thread: TPS2552, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 您好!
在我的情况下、从 I2C 与其他 I2C 器件共享、被拉至其他电源与芯片的 LDO3.3无关。 因此、这意味着即使 TPS25750未通电、TPS2552也可能会被拉至3.6V。 它是安全的吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.