This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电池充电电流设置计算

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226977/bq51050b-battery-charge-current-setting-calculations

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318BQ51003

您好! 我对该 IC 的充电电流有一些问题:

根据数据表、
R_ILIM = R1+R_FOD 并且 R_ILIM = K_ILIM /I_BULK
使用 R1 = 432且 R_FOD = 2200并且知道 K_ILIM 介于303和321之间(假设为314)、

I_BULK 应为119.3 mA。 但是、通过使用1100mA 电池测试电路、它使用80 mA 充电、并使用85 mA 电池为84.2 mA 充电。

这种差异来自哪里? 需要注意的是、两个测试电池的电压均为3.7V。
此外、我可以使用 R1和 R_FOD 的任意组合来获得充电电流吗? (它们的值是否会影响充电过程的其他参数? -是否在外来物体检测机制中使用了 R_FOD ?)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、电流调节的准确度将在电流较低时降低。  K-ILIM 对500mA 或更高版本有效。   

    BQ5105X 建议的最小充电电流为500mA、请参阅 I-bulk 规格。  建议的最小端接电流为120mA、请参阅 I 端接。

    对于较低的充电电流、85mA 请参见 TI 参考设计 TIDA-00318。  这是一个包含两个 IC 的解决方案 BQ51003 (无线电源)+ BQ2510X (电池充电器)其他组合是可能的。